This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40075:

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719411/webench-tools-tps40075

器件型号:TPS40075

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我希望在 Web 工作台设计器中对此进行仿真、但无法在工具中进行仿真。 该工具表示该工具不支持该工具。 您能否检查是否可以添加。 此外、我还希望在17A 下实现更高的效率。 有可能吗? 支持的最大效率是多少。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    并非所有器件都在 webench 中得到支持、我将请求添加此器件。 是的、通过选择合适的外部组件、可以实现更高效率的设计。 如果您可以将设计标准、Vin、Vo 等发送给我、我可以使用一些工具检查17A 时可能达到的最佳效率。

    此致、
    Mathew