This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:具有镍氢电池的 bq34z100

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727672/bq34z100evm-bq34z100-with-nimh

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

大家好、
我想将 bq34z100用于3S1P 中的镍氢电池组。 容量为4500mAh。
我试图用正确的价值观描述数据记忆、但我没有成功。 然后、我在这里读取了一些注释、并尝试在存储器中写入新值。 遗憾的是、我注意到 bq34z100不再采用新值。 芯片未锁定。 我出了什么问题? 我应该焊接在新器件上吗?

此致

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    有一个名为"Flash Update OK Voltage"的数据闪存参数。 默认值为2.8V,如果 Voltage()测量值低于该值,则器件不允许更新闪存。 我认为对于镍氢电池电压、您可能会低于此值、因此您应该降低此值(低于最低预期电池电压)。

    问题是这也是一个闪存参数。 禁用闪存更新正常功能的方法是启用校准模式。 命令菜单中有一个'CAL_ENABLE'按钮。 按下此按钮时、您应该会看到"Registers"屏幕中的 CAL_EN 位变为高电平(变为红色)。 此时、您应该能够修改"Flash Update OK Voltage"参数。  

    另一种可能是监测计已密封。 您可以单击命令窗口中的"取消密封"和"取消密封完全访问"按钮、以查看这是否解决了问题。 此外、请确保您没有与器件的通信问题。 仪表板应显示检测到 BQ34Z100。 如果您按下任何命令按钮、如'device_type'或'hw_version'、您应该会在 GUI 右下角的日志面板中看到结果。

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    感谢您的回答。
    "Flash Update OK Voltage"设置为2.8V。
    我尝试切换 calen 位。 ´s 不可能。 器件未密封。 位´s FAS 和 SS 为绿色。 它可以切换它。
    ´s 加载新的化学文件、并且无法进行校准。
    闪存的写入周期是否存在限制?
    此致
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    因此、如果能够切换寄存器位、听起来就像是您进行了通信。 您能告诉我您对器件施加了什么电压、以及您是否使用了内部或外部分压器? 您是否正在使用 EVM? 电池组配置寄存器中'VOLTSEL'位的设置是什么、'Number of Series Cells'的值是什么、EVM 上的跳线设置是什么? 无法更新闪存的最常见原因是"Flash Update OK Voltage"、因此最好先排除这种情况。

    我认为您不可能超过器件的闪存周期数。 某种情况会阻止闪存写入任何位置、因此这不是一个劣化问题。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    施加的电压为4.03V

    我已经使用 EVM 超过一周、我可以随时更改值和寄存器。 我不知道现在会发生什么。

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    现在最好的做法可能是将器件设置恢复为默认值。 在执行此操作之前、您可以从"Data Memory"屏幕导出您的设置(.gg)文件、以便记录最新的配置。

    器件固件可在以下产品文件夹中找到: www.ti.com/.../toolssoftware
    您可以从"Programming"窗口对.srec 文件进行编程。 这应将所有内容恢复为默认值。 如果这样做有效、并且您能够修改数据闪存、则可以在"Data Memory"窗口中重新加载.gg 文件、以查看问题是否重复出现。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    重新编程器件后、但在恢复 gg.csv 设置之前、请将闪存更新正常电压参数设置为1000mV 或更低。 在导入旧的 gg.csv 设置之前、请使用文本编辑器修改 gg.csv 文件、以设置 series = 1、flash update OK voltage = 1000 (或更低)。 将 gg.csv 文件导入到指南中后、请阅读所有内容并重启器件以确保其正常启动。 然后、将序列设置回3。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、您好、Bryan、

    非常感谢您的支持。

    我已经恢复了器件、它再次运行良好。 按照 Matt 的建议、我已保存设置。

    这就是文件中的内容。 我无法使用。

    我将再次调整所有设置。 是否有一个示例需要针对4500mAh 的3S1P 镍氢电池组进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件中没有数据。 再次来到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    上载似乎再次失败。 请尝试压缩文件、然后再将其提交至 e2e。

    器件数据表中目前提供了最佳指南、表中列出了镍氢参数、因此可以进行修改。 更远的地方。 监测计中的参数基于单元格、因此请输入与您的单元格对应的正确"每个单元格"值。

    如果在单步执行数据表并对器件、化学 ID 进行编程并运行学习周期后问题仍然存在、请将问题的 gg.csv 文件和日志发送给我以供查看。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、
    几周后、我已经多次尝试调整参数、以便组件学习。 不幸的是,我没有成功。 是否有一个针对镍氢电池设置的参数、而不带镇流器。 我需要 NiMH 3S1P 4500mAh 的参数

    非常感谢您的努力

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    您是否能够使用 GPCCHEM 工具确定化学 ID? 如果没有、则必须在学习之前将其编程到监测计中。 有关如何确定电池化学 ID 的更多信息、请参阅 gpcchem 工具。 GPCCHEM 页面上还有一个视频、可引导您完成整个过程。 GPCCHEM:ti.com/tool/gpcchem

    如果化学 ID 正确、请确保为每节电池设置镍氢电池电量监测计设置。 如果您在设置 FC 时遇到问题、请确保为您的电池正确设置了 Cell 负增量电压(必须更改默认值)。

    如果在进行这些更改后问题仍然存在、请附上在学习周期前后获取的 gg.csv 文件以及学习周期中的日志以进行分析。

    此致、
    Bryan Kahler