主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 GPCCHEM
大家好、
我想将 bq34z100用于3S1P 中的镍氢电池组。 容量为4500mAh。
我试图用正确的价值观描述数据记忆、但我没有成功。 然后、我在这里读取了一些注释、并尝试在存储器中写入新值。 遗憾的是、我注意到 bq34z100不再采用新值。 芯片未锁定。 我出了什么问题? 我应该焊接在新器件上吗?
此致
Karl
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想将 bq34z100用于3S1P 中的镍氢电池组。 容量为4500mAh。
我试图用正确的价值观描述数据记忆、但我没有成功。 然后、我在这里读取了一些注释、并尝试在存储器中写入新值。 遗憾的是、我注意到 bq34z100不再采用新值。 芯片未锁定。 我出了什么问题? 我应该焊接在新器件上吗?
此致
Karl
您好、Karl、
有一个名为"Flash Update OK Voltage"的数据闪存参数。 默认值为2.8V,如果 Voltage()测量值低于该值,则器件不允许更新闪存。 我认为对于镍氢电池电压、您可能会低于此值、因此您应该降低此值(低于最低预期电池电压)。
问题是这也是一个闪存参数。 禁用闪存更新正常功能的方法是启用校准模式。 命令菜单中有一个'CAL_ENABLE'按钮。 按下此按钮时、您应该会看到"Registers"屏幕中的 CAL_EN 位变为高电平(变为红色)。 此时、您应该能够修改"Flash Update OK Voltage"参数。
另一种可能是监测计已密封。 您可以单击命令窗口中的"取消密封"和"取消密封完全访问"按钮、以查看这是否解决了问题。 此外、请确保您没有与器件的通信问题。 仪表板应显示检测到 BQ34Z100。 如果您按下任何命令按钮、如'device_type'或'hw_version'、您应该会在 GUI 右下角的日志面板中看到结果。
请告诉我这是否解决了问题。
此致、
Matt