This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133 CAN#39;t 充电器问题

Guru**** 2511525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732764/bq24133-bq24133-can-t-charger-issue

器件型号:BQ24133

  尊敬的所有人:

    客户将 BQ24133用于2节电池充电器。  当客户进行12V 电源插拔测试时 、发现充电 IC 有机会停止充电。 STAT 引脚 闪烁。

  您能提供一些建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    STAT 引脚是否以0.5Hz 的频率闪烁?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

       是,以0.5Hz 的频率闪烁、我想知道 在我们插入和拔下电源时发生了哪种故障(不是每次)核心充电禁用而不 是恢复。  

     请提供建议、谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    STAT 引脚0.5Hz 闪烁可能是由于充电暂停、输入过压、电池过压、计时器故障、电池不存在。 您能否检查插入或拔出适配器时是否发生输入过压?

    谢谢、

    宁。