请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 您好!
我与一位需要从两个单独的电池组加载共享的客户合作。
每个电池组均可单独拆卸并由用户充电、因此我们不希望电池组并联(如果插入了带电电池组的电池组)。
我想探讨使用理想二极管来允许两个电池组为负载供电。 它们不需要提供相等的电流、但我也不希望一个电池组在另一个电池组充满电的情况下完全放电。
使用我们的电流智能二极管控制器可以实现这一点吗? 我附上了一些仿真:
- 如果电池组非常理想(相同的电荷、相同的内部电阻)、则该解决方案可以完全正常工作、分担负载50/50。
- 如果电池组从不同的电压开始、它们会交替在几秒的间隔内提供负载。
- 如果电池组具有不同的内部电阻、则它们具有相同的问题。
我知道这些模拟是真实系统的粗略表示。 这是否可行、是否需要考虑任何特殊的设计注意事项?
谢谢、
Ryan B
e2e.ti.com/.../Load-Share-Ideal.TSCe2e.ti.com/.../Load-Share-Voltage-Mismatch.TSCe2e.ti.com/.../Load-Share-Impedance-Mismatch.TSC