This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:有助于检查引脚4和引脚5之间的内部电阻器。

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, TPS28225-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728165/tps28225-help-to-check-internal-resistor-between-pin4-and-pin5

器件型号:TPS28225

大家好、

我的客户希望了解引脚4/pin5之间的电阻值。 他们发现价值似乎有很大变化、担心是否存在潜在问题。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios、

    感谢您的现场支持。 我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    您的客户衡量哪些价值? "改变很多"是什么意思?

    提前感谢您提供这些详细信息。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Helios、

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、因此我必须假设您的问题已得到解决、并关闭此主题。 如果是、我希望您分享您的问题是如何解决的、以便他人从中受益/学习、如果您的问题确实得到解决、我也希望您按下绿色按钮。

    但如果您仍有问题、请告知我们、我们将乐意帮助您找出问题所在。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、
    这是 Quanta EE RD 的 Duncan。

    在产品生产过程中、飞探头测试中会出现此问题。
    飞跨探头将测量引脚5 (LGATE)上通过接地的外部电阻器(100k 欧姆)。
    大多数电路板的测量值为100K 欧姆、但只有一个 PCBA 为23.34K 欧姆。
    TI 还帮助分析了 IC (V-I 曲线)、结果没有问题。
    因此、我们猜应该在 LGATE 内部存在接地电阻、电阻值是多少?
    我们应该修改测量规格吗?

    BR
    邓肯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议作为答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    很高兴听到你的反馈。 您在第一篇帖子中发现该方框图随附在哪个数据表中?

    我在查看 TPS2840的数据表时发现、这似乎很奇怪、正如您在下面看到的、我们没有在引脚4和引脚5之间指定一个电阻器、更令人困惑的是、您正在测量2个引脚之间的100k Ω 电阻。  

    下图来自以下链接:

    www.ti.com/.../tps28225.pdf

      但是、该电阻器只能用于防止任何开栅条件以及在功率 FET 上发生输出低电平有效事件期间意外导通。  

    只需将所需的电阻值从引脚5接地即可在外部对其进行设置。

    他们使用的是客户关心的器件是什么应用以及在什么拓扑中使用的?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、
    抱歉、我们使用的器件型号是 TPS28225-Q1 (适用于汽车)、而不是 TPS28225 (适用于消费类)。
    数据表链接: www.ti.com/.../tps28225-q1.pdf
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    感谢您对此进行澄清。 我认为无需修改任何测量规格。

    他们测试了多少个器件、导致电阻器为100千欧。
    客户是否不确定实际值是否应为100千欧?
    我怀疑一个器件的23.34千欧读数是关闭/错误。

    我将在工作台上订购大约2-3个工作日的样片、并在下周四(达拉斯时间)通过 COB 返回给您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    感谢您的耐心!

    在室温下对订购的样品进行基准鉴定后、我测得的 LGATE 和 GND 之间的电阻为240.6k 240.1k 243.8k 244.2k。

    还需要考虑的是、我们工艺中的电阻器通常会变化+/-20%。

    是否可以再次验证测量结果以进行确认?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mamadou、

    以下列表显示了 TPS28225-Q1的引脚4和引脚5之间的电阻。

    Sample1 (调用"NG sample (NG 样本)"):

    电阻为 85.7K。

    Sample2 (调用"NG sample (NG 样本)"):

    电阻 为270k。

    Sample3 (调用"优质样片")

    电阻为1.8M。

    请帮助您了解标记上的差异。

    1. NG 样片:PXND TI 75K 0708

    2.样片:PXND TI 6CK AGHF

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    感谢您回来。

    我们的当地团队将尽快跟进此事、以便找到问题的最根本。

    同时、我将继续并关闭该线程。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou