This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:波形不确定

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724948/lmr16010-waveform-doubt

器件型号:LMR16010

您好!

我对 LMR16010的启动波形有一些疑问。 (24V 输入和12V 输出)

-黄色:SW 电流

-蓝色:VDS

-粉色:输入

-绿色:输出

问题1:为什么有3个谷?

问题2:为什么开关间歇性打开/关闭?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    您能否发送原理图。 如果原理图不应在公共论坛上、您可以通过电子邮件将其发送给我。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    自从我们上次互动以来已经有一段时间了。 我希望这是因为你的问题已经得到解决。 如果没有、请发送电子邮件、以便我们讨论您的波形。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    实际上、我于9月4日向您发送了一封电子邮件、您没有收到该邮件? 幸运的是,这个问题已经得到解决。 Thx