This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:检测和消隐问题

Guru**** 2506485 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732622/ucc24612-issue-detecting-and-blanking

器件型号:UCC24612

你(们)好,先生  

事实:我们正在开发 LLC 谐振转换器,24Vdc 和40A,  

整流器 FET 为 FDBL86361-F085

我们在使用指定的设备(-2)时遇到问题,正如您在示波器屏幕上看到的,检测到负重压。 但我们希望在电流上升到较低值之前看到完全导通,您能不能澄清这个问题,电路正是您在 AP 注释中建议的。

我们还注意到、Vgate 大约为6V、而不是指定的9.5。

VREG 为9.5。

希望您可以帮助解决所描述的问题。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、

    感谢您关注 UCC24612。 您能否在 VD 和 VS 引脚之间共享电压波形? 您是否在次级侧的两个支腿上看到了此问题、或仅在一个支腿上看到了此问题? 此外、您是否在所有操作条件下或仅在特定点看到此问题?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好 Benjamin

    我们在两个器件上都有相同的问题(相同)、当我们具有较低的电流(5A)时、它们仅工作1/4导通、而当我们增加电流时、似乎比40A 更糟糕、正如您在先前附加的波形中看到的那样、它们工作。 我用了540ns 的消隐时间,但我们不能完全清楚发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、

    您可以尝试使用具有更大 Rdson 的 MOSFET 吗? 控制器正在查看 FET 的漏源电压。 FET 的低 Rdson 可能会导致检测 FET 上的压降问题、从而导致提早终止栅极电压。

    此致、
    本·洛夫