This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:突发模式下的两个输出反馈和噪声

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729624/ucc256303-two-output-feedback-and-acoustic-noise-at-burst-mode

器件型号:UCC256303

当我们使用两个输出反馈控制时、我们对此 IC 有疑问。

我们无法实现稳定的运行。 一个电压为12V 直流、另一个电压为160V 直流。 12V 约为110W、160V 约为1.2A。


12V 需要通过4%输入电压进行控制、而300V 是升压电路的输入电压。

最大功率约为340W、典型功率约为300W。

您能不能为我们提供一些参数建议。

我们面临的另一个突发模式问题是、当突发模式关闭时、我们无法降低功率负载水平。

这将在低功耗情况下出现声学问题。 另请提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尝试降低 C616。 这将为控制环路增加更多的频率补偿、并有助于实现稳定性。 这也会将突发阈值移至较低的输出功率级别。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够在该问题上取得任何进展?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您上次响应已经有一段时间了、因此我现在将继续并关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次发布。

    此致、
    本·卢格