请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256303 当我们使用两个输出反馈控制时、我们对此 IC 有疑问。
我们无法实现稳定的运行。 一个电压为12V 直流、另一个电压为160V 直流。 12V 约为110W、160V 约为1.2A。
12V 需要通过4%输入电压进行控制、而300V 是升压电路的输入电压。
最大功率约为340W、典型功率约为300W。
您能不能为我们提供一些参数建议。
我们面临的另一个突发模式问题是 、当突发模式关闭时、我们无法降低功率负载水平。