This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:连接电源时电池电压和系统电压为0

Guru**** 2508415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732124/bq25890-battery-voltage-and-sys-voltage-0-when-power-is-connected

器件型号:BQ25890

您好!

我们的 bq25890工作良好。

有时(更常见的情况是电池充电状态为低电平时)、当我们在器件上插入 USB 时、我们读取电池电压(REG0E)和系统电压(REG0F)= 0 (2304mV)。 同时、正确读取电源正常状态(REG0B)和 Vbus 电压(REG11)。

对原因有什么想法?

我们使用电池电压来关闭器件、因此我们需要随时读取有效值。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿丽安娜

    请参阅 e2e.ti.com/.../2491422

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。

    实际上、我的问题并不完全相同、因此我在连接 USB 时无法读取 Vbat、而在移除 USB 时不能读取 Vbat、只需进行一次转换!

    您是否仍然认为它与 MINSYS 相关?

    此致、

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿丽安娜

    参照9.2.8电池监控器、电池监控器可通过使用 CONV_RATE 位配置为两种转换模式:单次转换(默认)和1秒连续转换。

    对于单次转换(CONV_RATE = 0)、需要设置 CONV_START 位以启动每次读取的转换。 在转换期间、CONV_START 被置位、并在转换完成时由器件清零。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ning、

    这就是我们已经在做的事情。

    在附加的文件中、您可以看到我们在连接 USB 后的首次转换时读取的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿丽安娜

    BAT 和系统 ADC 读取2.304V 时、实际的 VBUS、VSYS、ISYS、VBAT 和 IBAT 是多少?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您是指实际测量值还是充电器的测量值?

    我目前没有实际测量值、但我可以尝试收集它们、除了电流。

    从充电器完成的测量都包含在我附加到最后一条消息的图像中。

    感谢你能抽出时间

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿丽安娜

    是的、我的意思是从尽可能靠近充电器引脚的位置进行实际测量、而不是充电器 ADC 读数。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。