This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92663-Q1:输入为5V 时如何处理 VDD?

Guru**** 2504355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731322/tps92663-q1-how-to-deal-with-the-vdd-when-5v-input

器件型号:TPS92663-Q1

大家好、

该器件可与5V 输入搭配使用、因此当输入为5V 时、VDD 将低于5V、它是否会影响性能、我们是否需要采取其他方法来提高性能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    它确实会影响性能、因为它是 ADC 的基准。 如果您的输入是5V 固定电压、那么您可能需要根据数据表中的图38将 Vin 连接到 VCC。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。