请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105 大家好。
我想问您充电时的问题。
基本上、当达到目标老化电压时、充电电流会如 DS 图3所示逐渐降低。
然而、与所连接的波形类似、当 BAT 电压变为0V 时、充电电流保持不变。
(通道1:Bat 引脚电压,通道4:充电电流)
如 EVM 的 C3所示、我们添加了一个电容器来验证是否正常运行。
我想通过增加 C3来了解改进的原因。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我想问您充电时的问题。
基本上、当达到目标老化电压时、充电电流会如 DS 图3所示逐渐降低。
然而、与所连接的波形类似、当 BAT 电压变为0V 时、充电电流保持不变。
(通道1:Bat 引脚电压,通道4:充电电流)
如 EVM 的 C3所示、我们添加了一个电容器来验证是否正常运行。
我想通过增加 C3来了解改进的原因。
谢谢。