This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:V_IN >V_OUT 时的行为

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730535/tps61194-behavior-when-v_in-v_out

器件型号:TPS61194
主题中讨论的其他器件:TPS61193

您好!

此问题适用于配置为升压转换器的 TPS61193/TPS61194。

电路示例1:

输出电压最大为26.62V (每个灯串的3.66V*7个串联白光 LED +正常工作时的灌电流1V)。

输入电压范围为6V 至28V。

电路示例2:

最大输出电压为11.98V (每个灯串具有3.66V*3个串联的白色 LED +正常工作时的灌电流为1V)。

输入电压范围为6V 至35V。

在这两个示例中、输入电压都可能大于输出电压。 在这种情况下、我有几个问题:

当 V_IN > V_OUT 时会发生什么情况?

很明显、输出电压将跟随输入电压、但 LED 灯串电流是否受到影响?

是否触发了任何故障条件? 如果是、这些故障条件是什么、在哪些情况下会出现这些故障条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果输入电压高于输出电压、则输出电压大约等于输入电压。 外部电压将下降到电流阱上、它可能会消减电流阱或触发"LED 短路"
    故障"。 请为此申请支付额外费用。 TPS61193可以支持 SEPIC 拓扑、我建议您使用该拓扑。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的确认。

    如果输入电压大于输出电压、开关上的占空比是多少?
    正常运行时的最小可能占空比是多少? 数据表中缺少此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    占空比取决于 PWM 频率。 我们的 PWM 最小导通/关断时间仅为0.5us (典型值)、供您参考。 如果您配置为升压拓扑、我认为当输入电压大于输出电压时、它将以最短的导通时间工作。 在正常运行中也是如此。
    最好的平地机
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我的问题可能不清楚。 在数据表中、您提到的0.5us 用于"PWM 亮度控制"。 我需要知道"sw"引脚上的最小占空比。

    在数据表中、最短 T_OFF 时间为55ns、但没有为升压级指定"最短 T_ON"时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florin、
    实际上、我没有"最短 T_ON"时间、我将尝试向我们的设计人员询问数据。 实际上、TPS61194可以支持 SEPIC 拓扑。 您可以参阅此培训视频 :training.ti.com/sepic-mode-converters-automotive-lcd-displays-technical-overview
    最好的平地机
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道 SEPIC 拓扑、正如我说过的、我们在项目中同时使用这两种拓扑。 在本例中、我们使用升压、因为输入电压大于输出电压的情况并不常见(例如负载突降或其他高电压脉冲)。

    请提供有关最小占空比/最小 T_on 的信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florin、
    很抱歉、我没有最小占空比/最小 T_on 的数据。