请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 大家好、
请帮助确认某些 PMID 应用。
1.如果 VIN 为5V、/CD 拉低以进行电池充电、PMID 是否也为5V?
2.如果没有 VIN、/CD 拉至低电平(高阻态模式)、BAT=4V、PMID 是4V 还是0V?
3.如果没有 VIN、/CD 上拉为高电平(有源电池模式)、BAT=4V、PMID 是4V 还是0V?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助确认某些 PMID 应用。
1.如果 VIN 为5V、/CD 拉低以进行电池充电、PMID 是否也为5V?
2.如果没有 VIN、/CD 拉至低电平(高阻态模式)、BAT=4V、PMID 是4V 还是0V?
3.如果没有 VIN、/CD 上拉为高电平(有源电池模式)、BAT=4V、PMID 是4V 还是0V?
谢谢