This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070是否可用于 TEC 应用?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9759, TPS63070, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727125/tps63070-if-tps63070-can-be-use-in-tec-application

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:PMP9759TPS63020

你(们)好,先生  

我的客户希望在 TEC 应用中设计 TI 电源、  

我们在 TI 网站上搜索并发现 PMP9759具有类似的设计。 因为我们是第一次设计 TEC。

随附的是我们的客户 TEC 规格。  

并希望设计40度和40度的散热。 TPS63070能否支持此规范? 如果是、如何设计它?  

如果没有、是否有任何建议部件?

e2e.ti.com/.../83479_A000_9500_2D00_035_2D00_040BX.PDFe2e.ti.com/.../Performance-for-9500_2D00_035_2D00_040B-TH_3D00_50.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    个人而言、我没有使用 TPS63070测试应用、但我希望这也能正常工作。 请查看此设计应用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    形式参考设计 tidrc95、TPS63020似乎只是控制 TEC 电压(它看起来是 Vout -Vin、我对不对?)


    但是、我们如何控制 TEC 电流?

                                                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    请原谅我、但我忽略了一位同事也在 TPS63070上测量的结果、请参阅此处 的 PMP9796

    据我了解 TEC 模块、电流与施加的电压成正比、因此、当您控制电压时、您也可以控制电流。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    VIN 为12V、VOUTmin 为8V、VOUTmax 为16V、我们是否可以提供建议的解决方案?我们是否可能需要考虑 Iout 容量?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    有关 详细计算、请查看此应用手册。

    该器件可单独限制输出电流。 但您需要注意、IC 在满载时不会过热。

    此致、

    Brigitte