This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:将经电阻分压的电压输入到使能端子

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728473/tps737-input-the-voltage-divided-by-the-resistor-to-the-enable-terminal

器件型号:TPS737

大家好、

我们将在以下条件下使用 TPS73733。

 VIN 是由降压转换器生成的5V。

 输出电压为3.3V。

前一级的5V 电源输出电压最高可达约3V。

如果 Vin 下降、我们希望停止 TPS73733的输出。

是否可以将通过将 Vin 除以电阻器获得的电压输入到使能引脚?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    是的、从 Vin 到使能的电阻分压器可以在该应用中工作;但是、请务必注意 TPS737没有精密使能端。 这意味着实际的导通和关断阈值介于电气特性表中的最小 Ven (hi)和最大 Ven (lo)规格之间。 如果您的应用需要更精确的启用/禁用、您可能希望考虑使用电压检测器或监控器(ti.com/svs)来检测 Vin 并驱动 Ven。

    非常尊重、
    Ryan