This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40075:是否有任何输出 UV、OV 功能?

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717911/tps40075-is-there-any-output-uv-ov-features

器件型号:TPS40075

大家好、团队、

我的客户打算使用 TPS40075、他们打算通过更改反馈电阻器来更改输出电压、即 Vout = 1.0V 或1.05V 更改电平。

现在、他们担心 TPS40075是否具有输出 UV 或 OV 功能? 如果是、要更改输出电压、可能会触发 UV 或 OV。

我没有在数据表中看到 UV OV 功能、可以得到您的确认吗?

谢谢、

Martin