This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:独立运行

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714823/bq24195-standalone-operation

器件型号:BQ24195

尊敬的先生:

我不想使用主机来控制 BQ24195。   一旦适配器被移除、我将把 OTG 引脚置为高电平以保持 SYS 5V。

 我可以继续 折叠  SCA/SDA 吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luc年、

    您可以使 SDA 和 SCL 引脚保持悬空或将其短接至 GND。  

    但是、请注意、OTG 模式不会调节系统电压。 它仅调节 PMID 引脚。  

    此致、

    Joel H