主题中讨论的其他器件:TIDA-01040、 LM5170、 LM5176
大家好:
我们正在搜索产品设计的解决方案、 应用是:
1.高分辨率电压源, 输出电压应在0-6V 之间持续调节;只有 CV 控制
2.电流能力:约5A;
电压输出纹波非常重要、小于1mV、越小越好。
我们注意到基于 LM5170的 TIDA-01040/1/2、我们的问题是:
1:如何调整其设计以满足我们的目标(0-6V、5A)?
2.我们没有看到0-0.5V 之间的测试结果、此参考设计可以在该范围内使用小电压纹波? 尤其是它能够稳定输出0V 吗?
由于我们的应用不需要像 TIDA-01040那样需要太多的电流、 我们还注意到 LM5176、并且希望实现此功能、它是否支持此功能? 任何基准电路?
非常感谢。