This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:关断电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190693/tps61088-shutdown-current

器件型号:TPS61088

大家好、

您能帮助澄清以下问题吗?

根据数据表、在未连接任何负载和反馈电阻分压器时、测得的 TPS61088关断电流为3uAn。

如果设计在关断期间需要连接负载和反馈电阻器。 如果连接了负载和反馈电阻器、则关断期间的 VIN 电流是多少(EN=0V)? 还是 VOUT=VIN 处于关断状态?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    你是对的。 关断时、高 MOS 的体二极管 将导通、然后负载可以驱动来自 Vin 的电流。

    关断期间 Vin 的电流可计算为 Iq (3.5uAmath)+ Vin/RFB+Vin/Rload

    此致

    Fergus