This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2902:结温。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191038/uc2902-the-junction-temperature

器件型号:UC2902

大家好、

在 Unitrode 的数据表中、结温为150°C
现在、TI 数据表中的温度为105°C。
这不是错印吗?
我认为这是电源 IC 的较低绝对最大额定值。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    绝对最大存储温度为150°C 建议的最高工作温度为105°C 在更高的温度下运行可能会影响共享的精度。 对于新设计、我们建议 使用 UCC29002 、因为它是更新且更准确的版本。

    我希望这有助于澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的评论。
    我明白了。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我想知道另外一个问题。

    如果结温超过105°C、请告诉我它将如何影响 UC2902。

     Unitrode 问世以来、我的客户一直在使用它们 、它们的设计温度为150°C

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    保证数据表的限值最高可达105°C、因此如果 IC 高于此限值、IC 可在定义的限值之外运行。 可能会受到影响的一个关键规格是共享控制的整体精度。  

    我希望这能回答你的问题。