请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1 尊敬的团队:
我的客户正在考虑使用 TPS4811-Q1来打开/关闭外部 Nch-MOSFET、从而立即切换 DC42V 电源线。 其应用已经具有电流感应和电流限制功能。 由于分流电阻器电源仍然不好、并且分流电阻器的价格很高、因此他们希望将 TPS4811-Q1用作高侧驱动器、而无需电流感应功能。
Q1: 它们是否可以通过短接 CS+引脚和 CS-引脚并禁用电流感应功能来使用 TPS4811-Q1?
Q2:这种情况对 TPS4811-Q1有任何副作用吗?
*他们的应用已经具有电流感应和电流限制功能。
我期待你的答复。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya