由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50R2

Guru**** 457420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ4050, BQ40Z50-R2, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173006/bq40z50evm-561-bq40z50r2

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOBQ4050BQ40Z50-R2EV2400

我正在运行一个测试、以了解 BQ40Z50能够以多精确的方式跟踪电池容量。 这是在我们完成 ChemID 和学习周期后完成的。  

问题是 BQ 芯片在放电周期期间似乎没有更新 SOC。 电池充电电流约为500mA、放电电电流约为20至30mA。 该电流不是恒定的、而是以大约2Hz 的速率产生60mA 的脉冲。 如何让 BQ40z50实现这一点。

e2e.ti.com/.../2022_2D00_11_2D00_18-Lyfecycle-testing-2.loge2e.ti.com/.../701_2D00_2_2D00_lyfecycle-testing-2022_2D00_11_2D00_18.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    与大多数应用相比、这是一种非常奇怪的负载分布、因为您经常在充电和放电之间切换模式、因此我会缩短 Chg Relax Time 和 DSG Relax Time、使它们都小于5秒。 此外、看起来原点可能是由于您的平滑引擎设置之一所致-通过检查日志中的真和过滤 RemCap 值可以看出这一点、我会尝试启用"Relax Jump OK"位。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我附上了我们尝试测量的电流曲线的一些图片。 负载是一个电气围栏、充电由太阳能电池板完成。 进行4小时负载测试、然后在500mA 下进行短充电测试的原因是、了解电量监测计是否能够在数月内未达到满电量或放电的情况下工作。 之前日志中的数据允许充电器将电池部分充电至设定的电压、这样它永远不会充满电或完全放电。

    在 使用直流负载运行时、我看到当负载电流降至7mA 时、RemCap 停止更新。 从所附的图形中可以看到、我们的电流非常集中、每秒从55mA 变为零。 在一种情况下、平均值为20.22mA、在另一种情况下、平均值为7.37mA。 这是为了在电池电量非常低时节省电池电量。

    在随附的日志文件中、报告的 avarga 电流为50mA、大约 RemCap 仍不更新。 我想我已经做了你建议的所有更改、但它似乎仍然不起作用。

       e2e.ti.com/.../_2D00_1_2D00_LearningCycleTest2022_2D00_11_2D00_22.gg.csve2e.ti.com/.../2022_2D00_11_2D00_22LearningTestCycle_2D00_1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您是否还可以尝试禁用 OCVFR 功能、在日志中该位已设置。 我认为主要的是设置放松时间、并且正确设置 CHG/DSG 阈值可能会导致恒定开关期间的问题。 如果您将充电阈值更改为高于小脉冲、以便监测计仅处于放电或静置状态、是否会发生这种行为? 如果监测计保持在静置模式、它将仅在获取 OCV 时更新 RemCap、如果您处于 OCVFR 模式、则不会长时间锁定-在平坦区域为48小时。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    遗憾的是、它不起作用请参阅附加的日志文件。

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_11_2D00_22-Lyfcycle-Testing-1.loge2e.ti.com/.../_2D00_1_2D00_LifeCycleTest2022_2D00_11_2D00_22.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您可以提高采样频率吗? 您似乎每30秒采集一次样本。 我想以更快的速度查看寄存器发生了什么情况。 它应该允许您大约每4秒执行一次。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    日志已附加。

    库仑计数器停止更新 RemCap 的条件有哪些。 脉冲相当短、因此有很多死区时间。 此外、在激活和睡眠时、库仑计数器的采样率是多少。

    Brucee2e.ti.com/.../2022_2D00_11_2D00_23-Lyfcycle-Testing-1-_2D00_-C.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我将在明天进一步查看日志。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您可以共享.srec 文件吗? 我无法从查看数据中找到任何对我来说显而易见的东西。 如果我有完整的配置、我可以在我这边运行一些仿真。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您为我们解决所有这些问题。 随附 SREC 文件。

    Bruce

    e2e.ti.com/.../1_2D00_LearningCycleTest2022_2D00_11_2D00_24.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    刚刚看到了一件有趣的事情、想知道这是否有任何帮助。 创建 SREC 文件后、我必须重新启动 BQStudio。 启动后、我注意到指示的容量突然下降到我所期望的值、而不是它以前显示的90值。 我尽快创建了一个简短的日志文件、并附加了该文件。

    Bruce

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_11_2D00_24-Lyfcycle-Testing-1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在周末一直在运行日志。 如果在4小时的放电周期内获取 AvgCurri 的平均值、则 I gat 的平均值为55.7mA。 将其乘以4 (放电时间)、我得到222mAh。 这与重新添加到电池中的 mAh 电量大致相同、可使其恢复到与开始放电4小时时相同的充电状态。 我无法理解 BQ40Z50为什么不使用它测量的 AvgCurri 来计算电池的电量。 它正在正确读取平均电流、但随后未使用它。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    监测算法可能很复杂、具体取决于您的模式、Impedance Track 不仅使用库仑计数、 它在低电流 状态下使用 CHEM ID 内的基于电压的校正、根据平滑设置、它不会进行库仑计数、而只会依赖电压进行放松的 SOC 校正。  

    我需要一些时间来运行您的数据以了解可能发生的情况、我将尝试在几天内获得一些反馈、我们正努力在假期结束后进行收集。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的更新。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    周末进行了一次测试、发现如果放置了一个非常大的滤波器(40、000 μ F、4.4mH)、我可以使其正常工作。 从设计的角度来看、这是不切实际的。 我注意到、使用这个非常大的滤波器、电流永远不会低于大约10mA。 不确定这是否有任何帮助。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我还在研究这个问题、我没有发现任何明显的原因。

    您是否说过、使用输入端非常大的滤波器时、监测计的行为符合需要? 如果这种行为也是如此、您能否共享日志?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    随附了测试设置和日志文件的快速绘图。 希望它能有所帮助。 我尝试使用更少的电容和更少的电感、但发现这是最小值。

    由于系统将无人看管地运行、根据经验、我们发现在冬季、电池可能在数月后从未充满电或放电、 我们认为最好使用 BQ40Z50而不是 BQ4050、以获得阻抗跟踪的优势、从而帮助解决电池老化问题。

    Bruce

    e2e.ti.com/.../BQ40Z50EVM-test-setup-2022_2D00_12_2D00_05.pdfe2e.ti.com/.../2022_2D00_12_2D00_01-lifecycletesting-2_2D00_A.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这是使用0.47欧姆电阻器进行监控时电流的样子。 不确定是否有任何帮助。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    看起来 RemCap 和 RSOC 现在正正确遵循、让我向我的团队询问这一点、我之前没有看到过这种行为。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    附件中显示了流经负载0.47欧姆电阻器的电流的一些示波器图像、其中没有任何看起来使其正常工作的滤波。 很抱歉听到所有噪音。 它们都是相同的捕获、只是具有不同的光标设置进行测量。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您提供更多数据。 我在家工作是因为生病了、我需要在办公室中对您的个人资料进行测试、我希望本周晚些时候能回来。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    不用担心。 希望您很快就能顺利完成。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    只是想知道情况如何。 如果我们在运行测试方面有任何帮助、即使在某些开发软件上、也请随时咨询。 我们确实认识到,我们的局势是相当独特的,因此我们希望能够提供任何援助。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    很抱歉、我没有足够的时间测试您的个人资料。 如果您进行任何进一步的测试、您可以在此处分享、我将进行介绍。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    新年快乐! 只是想知道您是否设法找到了系统为何未正确跟踪库仑计数器。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    新年快乐! 很抱歉、我无法确定根本原因、您知道我们的更新固件版本是否也会发生这种情况吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    当我尝试使用较新的 FW 版本时、我无法让 BQStudio 识别 FW、因为它不在其列表中。 如何更新此列表。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    安装固件后、将 BQZ 文件复制到 BQStudio 下载路径中的配置文件夹中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    完成固件升级后、我是否需要重新配置所有设置、是否需要执行新的学习周期。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我成功地通过选择合适的 ChemID 并加载 gg.csv 文件来加载所有文件。 现在、我将执行完全放电和充电、然后执行之前执行的测试。 我的固件版本是4.03。

    Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    gg 文件可能无法正确导入、如果遇到问题、我只需上传 Ra 表、Qmax 和您为应用更改的任何其他参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    根据附加的文件、似乎有了改进。 我将继续进行几周的测试、看看 RemCap 的上升趋势是否会稳定到一条很好的平坦曲线。

    我注意到、电池平衡似乎不起作用、如果我做了一些错误。

    此致

    Bruce

    e2e.ti.com/.../2023_2D00_01_2D00_12-LifeCycle-Testing-BQ40Z50.loge2e.ti.com/.../97_2D00_lyfecycle-testing-2023_2D00_01_2D00_12.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    这看起来是性能得到了提高。

    如果您在升级到 R4固件后刚刚将数据上传到监测计、则需要在正确计算电池平衡之前更新 Qmax、因为 DOD0值为0、因此在开始测试之前可能没有发生过这种情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的解释、我将进行 Qmax 更新并继续测试。

    我对固件版本还有一个问题。 TI 为什么会随旧版本提供所有 EVM 模块。 因为默认版本似乎已于2017年发布。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    实际上、我们没有将任何硬件发送到 BQ40Z50-R2、所有其他固件版本必须在生产期间使用带有黄金映像的 SREC 或闪存流文件上传。 对于 EVM、您应该已经可以访问 EV2400以设置监测计、因此更改固件只需几分钟。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们正在测试 BQ4050和 BQ40Z50以及 NOTIS、它们在库仑计数器上似乎都具有零误差。 回顾一下、我分享了波形的外观。 低于10mA 时的平均电流似乎约为1mA。 这将解释我们在 RemCap 中看到的爬行错误。 电流传感器的零点是如何完成的。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    根据使用的监测算法、将确定监测计如何增加剩余电容器。 CEDV 不使用任何电压校正、而是依赖于库仑计数。 Impedance Track 使用电压进行静置状态下的校正、并且具有比 CEDV 更先进的平滑引擎。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们的产品从未有过放松期、因此通过它的声音、我们完全依赖于库仑计数。 我们看到的是放电时相对于充电的正偏移大约为1mA。 是否有纠正此问题的方法。 我们在 BQ4050和 BQ40Z50中都可以看到它。 这些芯片如何使电流传感器归零。

    根据您在上面所说的内容、我们似乎没有休息时间、因此我们也可以使用 BQ4050作为更昂贵的 BQ40Z50。 是这样的。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您可以添加电路板偏移值、以帮助抵消系统的任何偏移。 它们在内部短接 SRN 和 SRP 线以获得校准值。

    BQ40Z50具有更好的监测功能、但如果您永远无法获得 OCV、则误差将随 Impedance Track 累积。  根据您的应用、CEDV 可能是更好的选择。 但是、由于它不进行任何学习、准确度会随着时间的推移而变差。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉、当您提到电路板偏移时、如何解决此问题。 是否有一个应用手册对其进行了介绍。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    此应用手册 中应进行介绍:https://www.ti.com/lit/pdf/slua734

    此致、

    Wyatt Keller