LMG3422R050器件的最大额定功率是多少。 如果与封装或材料相关、请在具有标准封装的金属板和玻璃板 FR4上提供额定功率、如果有额外的热传递、则提供具有额外热传递的封装。 此外、如果功率在特定温度以上降额、这是什么以及降额是什么。 该器件将在90C 的 PCB 上使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMG3422R050器件的最大额定功率是多少。 如果与封装或材料相关、请在具有标准封装的金属板和玻璃板 FR4上提供额定功率、如果有额外的热传递、则提供具有额外热传递的封装。 此外、如果功率在特定温度以上降额、这是什么以及降额是什么。 该器件将在90C 的 PCB 上使用。
尊敬的 Donna:
最大功率耗散将由冷却解决方案和电路板布局决定。 TI 控制的唯一因素是结至电路板热阻(0.88C/W)和最高工作温度(绝对最大值为150C、推荐值为125C)。
最大功率吞吐量取决于拓扑和实现方式。 作为低频负载开关、最大功率可能高达15kW。 作为高降压比降压转换器、最大功率可能低至100W。
阻断电压为600V、最大 RMS 电流(25°C 时)为32A。 实际功率吞吐量由应用决定。
谢谢、
特拉维斯