This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:效率低于预期

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187224/lmr36506-efficiency-lower-than-expected

器件型号:LMR36506

您好!

我们在关键功耗应用中使用 LMR36506。

我们之所以选择它、是因为它应该在低负载时具有高效率:

这是我们的电路、我们有9V 输入和1V8输出:

以下是我在执行效率测试时获得的结果:

输入电压(V)

输入电流(mA)

引脚(mW)

输出电压(V)

输出电流(mA)

输出功率(mW)

η(%)

8.

0、56

4、48

1、8

0、545

0、981

22.

8.

1、21

9、68

1、8

1

1、8

18、6.

8.

5、58

44 64

1、8

2.

3.6.

8.

您能否帮助我了解效率为何如此低? 它是否与设计有关?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在1.8V 输出电压下、效率将低于3.3V 输出电压。

    但是、我认为您的测量值太低。

    确保除您需要的负载外、没有任何负载连接到您的输出。

    此外、请确保输入电流表未连接任何可以记录输入电流的电流。

    在 SW 节点上放置一个示波器探针、查看器件是否处于 PFM 模式。

    您还可以尝试以较低的开关频率运行。

    检查输出上无负载时的输入电流。

    您可能还需要为此器件获取 EVM 并修改1.8V 输出电压、然后使用该输出电压进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上周我休假了、这就是我没有回复的原因。

    如果可以、我将重新开始讨论。

    我进一步研究了、我确实在直流/直流输出上有负载。

    我再次执行了测试、结果如下:

    负载(OUT)

    I (输入)

    P (输入)

    P (输出)

    效率

    0mA

    17.7uA

    0.16mW

    0mW

    -

    0.5mA

    178.3uA

    1.6mW

    0.9mW

    56.2%

    1mA

    341.6 μ A

    3.07mW

    1.8mW

    58.2%

    2mA

    655.3uA

    5.89mW

    3.6mW

    61.1%

    结果更好、但仍然不如预期好。 静态电流仍然很高、效率也太低。

    我在 RT (接地)上尝试了7k5、在 RT 连接到 VCC 时、结果是相同的。

    如何知道我是处于 PFM 模式、自动模式还是 FPWM 模式(检查 SW 引脚除外)?

    此致、

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用参考 LM36506RRPER BTW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以通过查看 SW 节点来判断。  在空载或轻载条件下、您将在上看到一个方波  

    如果您处于 FPWM 模式、开关频率将会降低。  如果是这样、您将需要将 RT 引脚拉至接地并查看

    如果选择了自动模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢