我使用 的是 LM5152EVM-BST EVAL 套件、我想将设计更改为不需要7V 电压即可启动。
为什么 LM5152EVM-BST 需要7V 电压才能启动?
LM5152QRGRRQ1是否需要7V 电压才能启动? 或者是否仅需要满足 BIAS>=3.8V 条件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 的是 LM5152EVM-BST EVAL 套件、我想将设计更改为不需要7V 电压即可启动。
为什么 LM5152EVM-BST 需要7V 电压才能启动?
LM5152QRGRRQ1是否需要7V 电压才能启动? 或者是否仅需要满足 BIAS>=3.8V 条件。
尊敬的 Julia:
感谢您使用 E2E 论坛。
使用 LM5152的 UVLO/EN 输入上的分压器将启动电压设置为~7V。 在该电压电平下、可确保用于 Vcc 生成的内部 LDO 始终具有足够高的输入电压、以便正确启动并提供用于驱动 MOSFET 栅极信号的电源电压。
当然可以降低该电压、但要确保 MOSFET 的驱动器在启动阶段获得足够高的电压。
在这种情况下、EVM 用于以冷启动为目标。 在这种情况下、应补偿发动机启动期间的压降。 一开始就有更高的电压可用、EVM 可以加电。 当电压下降时、它将启动并保持输出电压。
此致、
Stefan