This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:电池未充电

Guru**** 2384820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570EVM-206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191093/bq25505-battery-is-not-charging

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25570EVM-206

您好!

我们使用 BQ25505升压充电器为辅助电池充电。

测试设置说明如下所示:

2.75V 放电电池连接在 VBAT_SEC 引脚上。

VIN_DC 由工作台电源单元提供、电压为3.3V 和0.5A。

VSTOR 输出直接连接到电路板上的 VOC_SAMP 引脚。

VREF_SAMP 被连接至一个低泄漏10nF 电容器。

通过电阻器驱动器进行适当的偏置设置后、我们仍然看不到电池的充电电流。 在这种情况下、我们观察到以下情况:

Vref_SAMP 是16秒周期信号、脉宽约为300ms、振幅约为2.10V。

2、VOC_SAMP 和 VBAT_SEC 信号波形相似-这两种波形都是具有16秒可重复性的脉动序列、峰值为4.20V、在300毫秒内降至3.20V。  

我们没有 BQ25505 EVM。 但是、当使用 BQ25570EVM-206复制设置时、电池充电峰值电流为40mA。

您能否帮助我们了解 BQ25505器件的这种行为-为什么电池未充电?

VREF_SAMP 信号是否需要为静态信号、而不是脉动信号? 目前、连接了10nF 电容器、您是否看到电容器增加了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    VREF_SAMP 不应在采样间隔之间放电太多。  放置一个示波器探头或具有10Mohm 接地电阻的 DMM 将对其放电。  或使用具有低绝缘电阻(即低额定电压)的10nF 电容。  关于不充电、升压转换器是否切换、即 LBOOST 是否存在与下面的数据表图片类似的零星四分频波形?  如果是、VSTOR 上的负载是否大于输入源能够提供的负载?

    此致、

    Jeff