由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25792/BQ25798:无 NTC 的 TS 引脚

Guru**** 459680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188828/bq25798-bq25792-bq25798-ts-pin-without-ntc

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、

我对 BQ25792/BQ25798 NTC 的使用有疑问。

我不需要将 NTC 与 BQ25792/BQ25798的输入 TS 上的分压电阻配合使用。 我看到我需要配置寄存器 TS_IGNORE = 1、但我想知道是否可以让这个引脚 TS 在没有任何组件的情况下浮动? 或者、我应该至少添加一个下拉电阻器吗?

提前感谢您、

非莱蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Philm:

    如果未使用 TS 功能、则使用公式将 V (TS)设置为 VREF 的~60%以进行硬件禁用或将 I2C 位设置为软件禁用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的回答。

    这意味着我必须保留硬件组件。 为了节省一些 PCB 空间、我希望避免这种情况。 您知道我是否可以让它浮动吗? 或者可能只是通过下拉电阻器连接?

    谢谢、

    非莱蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philm:

    您只需通过软件将其禁用并保持悬空即可。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的回答。

    谢谢、

    非莱蒙