由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BMS IC

Guru**** 457420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188818/bq40z50-bms-ic

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ40Z50EVM-561BQSTUDIOEV2400GPCCHEMBQ34Z100

尊敬的 TI 专家:

我正在设计3节串联电池的 BMS、其中整个电池组为 11.1V 和2500mAH。

我应该实现过压保护(12.6V)、欠压保护(9V)、过流保护和短路保护。

我的充电电流应小于4A、放电电流应小于8A。

您能不能就此要求向我推荐 IC 及其评估板。

TI BMS 芯片是否支持并行连接以及(3S2P)等?

此致、

Diwakar.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    bq40z50是一个不错的选择。 有关 EVM 的信息、请访问 https://www.ti.com/tool/BQ40Z50EVM-561

    所有 BMS 芯片均支持并联电池连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的回复、

    如果我购买此评估板 BQ40Z50EVM-561、该套件是否附带编程器、或者我必须单独购买编程器。

    如果我可以将电池并联到此板 BQ40Z50EVM-561。

    请与我分享3S2P 电池连接的连接图。

    我们能否使用编程器配置 BMS、我能否使用编程器设置 BMS 的欠压、过压和充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    有关所有设计信息、请参阅此文档

    https://www.ti.com/lit/an/slua660a/slua660a.pdf

    您将在1N 和1P 之间放置2个并联电芯。 在1P 和2P 之间重复同样的操作。 在2P 和3P 之间。

    您将需要具有 BQ40Z50EVM-561的 EV2400并下载 BQSTUDIO、以便对可用于生产的黄金映像进行编程和创建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的回复、

    您能否简要说明如何 使用编程器设置 BMS 设置

    欠压- 10V

    过压- 12.6V

    充电电流- 2.5A

    放电电流- 6A

    请在该配置上帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    有更多的设置只是阈值、因为您希望排除正常系统运行所导致的瞬态。

    检查数据存储器的"Protections"子类。 有关每个参数的详细信息、请参阅 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    请 向我们提供一个演示、说明如何配置以下提到的规格。

    欠压- 10V

    过压- 12.6V

    充电电流- 2.5A

    放电电流- 6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    要设置保护阈值、只需在数据闪存部分输入更改并按 Enter、就会将其写入监测计。

    通常、我们更关注应用中的电池欠压(CUV)和电池过压(COV)、因此您可以通过将阈值除以电池节数来编程 CUV 和 COV 阈值。 充电电流保护和放电电流保护也可在数据存储器中进行配置。

    您可以在 BQ40Z50常见问题解答页面 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106884/faq-bq40z50-faqs 上找到更多有用的文档和指南

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我们计划使用这些锂离子电池

    部件号:BAK H18650CQ

    链接: https://www.rytronics.in/product/bak-h18650cq-2550mah-3-7v-3c-li-ion-rechargeable-battery/

    我是否可以使用  BQ40Z50EVM-561板作为这些电池的 BMS。

    此外、我还可以使用 EV2300对 BQ40Z50EVM-561板进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    使用 GPCCHEM 工具查找这些电池的化学成分是否匹配良好。 如果匹配良好、则可以将其与 bq40z50EVM-561搭配使用。

    您可以使用 EV2300和 bqStudio 进行编程(假设 Windows 识别 EV2300)。 如果您还没有 EV2300、我们建议您使用 EV2400、因为在64位 Windows 上可能无法始终识别 EV2300。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我的主板将在主电源上工作、当主电源不可用(关闭)时、它会自动切换到电池电源。

    当主电源可用时、它将为电池充电、当主电源关闭时、电池将放电

     充电和放电发生在相同的引脚(BAT+和 BAT-)上。

    那么、我必须将评估 板 BQ40Z50EVM-561中的 BAT+和 BAT-连接到 PACK+和 PACK-?

    它对充电和放电都有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    当您说电池引脚(BAT+和 BAT-)时、应通过监测计 EVM 的 PACK+和 PACK-进行充电和放电。 对于多节配置、监测计需要读取电池侧每个电池的电压。 如果您绕过电池组连接、则不会有任何电量监测计保护、并且电量监测计将无法感测电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    实际上、BAT+和 BAT-是我的板中的符号。

    发生充电和放电的情况。

    我正在使用此评估板、请查看以下链接

    https://www.analogue.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc1830b-c.html#eb-overview

    因此、如果我在 PACK+和 PACK-处连接我的连接、则会对每个电池进行充电、放电和读取电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    我不熟悉 Analog Devices 提供的 EVM、但您需要将所有电池电压连接到 BQ40Z50、它不是 BQ34Z100等堆栈顶部电量监测计。 您可以使用我们的 BQ40Z50 EVM 作为连接的参考、用户指南介绍了所需的所有连接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuav7

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    我从模拟器件共享的 EVM 是一个 PowerPath 控制器、我已将其用于在主电源和电池电源之间切换。

    我想使用  BQ40Z50板作为电池的 BMS。  

    因此、电源路径控制器有两个引脚 BAT+和 BAT-、如果我将这些引脚连接到 PACK+和 PACK-、充电和放电就会发生。

    请对此进行确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    EVM 上的 PACK+和 PACK-连接应用于与系统连接以进行充电和放电。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    感谢您的回复、

    当电池中的电流为1A 时、此 BMS 是否可以切断电池放电。

    我可以在此评估板 BQ40Z50EVM-561中设置此参数吗?

    我是说我是否也可以设置放电电流范围

    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    您可以设置触发保护以设置操作范围。 检查"数据存储器"中的保护设置。 该保护功能可控制充电和放电 FET。