请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Hiii、
我正在使用 MPPT (升压转换器)为具有扫描功能的(48V)电池充电。
升压转换器由微控制器和 IR2104 (单个 PWM 信号)控制
很遗憾、我遇到了以下问题:
如果我将电池直接连接到 MPPT (升压转换器)、则输出电压等于电池电压。
问题在于占空比的控制。
如果在20V 的电压下执行20%的占空比、则输出电压将为25V。
因此、电池电压更高、实际上将为太阳能电池板供电。
这是不可能的。
但是、我如何使用升压转换器和电池进行扫描。
以及如何使用 P&O 算法确定最小占空比