请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 大家好、
µA VEN、数据表显示"可选择使用该信号来打开/关闭输入分压器、从而降低分压器网络的功耗(典型值为45 μ A)。"
您能解释一下 VEN 的详细功能吗?
我在数据表和技术参考手册中找不到它。
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
µA VEN、数据表显示"可选择使用该信号来打开/关闭输入分压器、从而降低分压器网络的功耗(典型值为45 μ A)。"
您能解释一下 VEN 的详细功能吗?
我在数据表和技术参考手册中找不到它。
此致、
雅丽塔
您好、 K.Yaita
该引脚用于导通 bq34z100-R2数据表中图8-3原理图中的 FET Q4和 Q5、当该 FET Q5导通时、电池组电压除以 R1和 R7、 分压后的电压被馈送到电池电压表的 BAT 引脚、以将其转换为数字值。 引脚 VEN 上的电压是脉动的、而不是恒定的电压、这将确保分压网络仅在监测计读取电压时消耗功率、 否则、该电压分压网络不会消耗任何电流、因此、通过在 R1和 R7上施加恒定电压可以节省能量。