我尝试按照数据表并基于 TPS65130创建电路。
我希望5.0V 电源提供+12V 和-12V 两个电源轨。
我的原理图(与数据表匹配-也包含在底部的照片中)为:
从 EVM:
EVM 原理图:
1) ENP/PSP/ENN/PSN 全部直接连接到 EVM 中的 Vin 信号(而不是 VIN 引脚)。 在数据表中、它们位于100欧姆电阻器之后并连接到 VIN 引脚。 哪一项是正确的?
2) 2) EVM 中的负反馈具有额外的10K 电阻器(R5)、该电阻器未在参考设计中显示(没有与 C10串联的电阻器、与 R3并联)。
我目前在+12V 电源轨上获得小于1.0V 的电压、在-12V 电源轨上获得小于0.4V 的电压。
我的布局与 EVM 的布局非常接近、减去了上面在1)和2)中提到的原理图差异。