请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV700-Q1 你(们)好
数据表中没有 TLV70025-Q1的可订购器件型号、无法在 TI.com 下单、我的客户可以使用此器件吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
数据表中没有 TLV70025-Q1的可订购器件型号、无法在 TI.com 下单、我的客户可以使用此器件吗? 谢谢。
您好、Wayne、
您可以在此处找到2.5V 可订购产品: http://www.ti.com/product/TLV700XX-Q1/samplebuy
~ Aaron