This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515AHV-Q1:旁路 UVLO 模式

Guru**** 1839630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515AHV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879489/tps92515ahv-q1-bypass-uvlo-mode

器件型号:TPS92515AHV-Q1

您好!

为客户发布-  

它们使用多 个 TPS92515A 来控制排列在电网中的 LED 灯串。 在相邻 的 TPS92515A 器  件中、有时会有用例/系统导致电压较小、并且它们会进入 UVLO 模式、因为它在引导引脚上检测到一个非0V 电压、该电压太低、无法运行。 是否有办法绕过 UVLO 功能?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    TPS92515a 上有三个 UVLO。  可在 PWM/UVLO (启用)上设置的内部 VCC UVLO、引导 UVLO 和 UVLO。

    这是哪个 UVLO?  如果引导电压低于典型值2.8V、则会使引导 UVLO 跳闸、这会使 SW 节点下拉、以5mA 的典型值刷新。  如果软件被挂起、则无法刷新。  我想了解有关他们到底在做什么以及他们看到了什么问题的更多信息。

    "8.3.11.3 UVLO:VIN、VCC 和 BOOT UVLO
    TPS92515AHV-Q1包含3个内部欠压闭锁、必须满足器件的要求
    工作:VIN UVLO 可确保提供足够的电压为高侧比较器供电。 VCC UVLO 可确保内部
    电源轨足以使器件正常工作、引导 UVLO 可确保高侧 FET 正常运行、并
    平稳的压降操作。 所有 UVLO 均自动独立运行。 在正常运行下
    它们不需要任何特定的用户注意。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    这已移至电子邮件中、因此我将关闭此主题。

    此致、