This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:电流过小

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880274/tl783-too-little-amperage

器件型号:TL783

此控制器是否有可处理1100mah 的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C:

    TI 还有许多其他电压稳压器选项、它们具有更大的电流能力。 为了推荐合适的器件、我们需要了解您的工作条件。

    需要调节的输入电压是多少? 所需的输出电压是多少? 您提到了1100mAH 是1.1A 的连续输出还是最大峰值输出?

    通过这些信息、我们应该能够找到合适的解决方案。