This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751-EVM:电路板尺寸申请

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879507/tlv751-evm-request-for-the-board-dimension

器件型号:TLV751-EVM

大家好、

我们的客户正在申请 TLV751-EVM 的电路板尺寸。
您能否分享其尺寸、以便我通知客户?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    出厂时、TLV751-EVM 具有以下尺寸。

    长度 x 宽度 x 高度

    89mm x 28.1mm x 16.2mm

    谢谢、

    斯蒂芬