This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054、用于从+15V 生成-15V 电压

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194155/lt1054-lt1054-to-generate--15v-from-15v

器件型号:LT1054

您好 TI

 

我们计划在设计中使用 LT1054IDW 器件、以便从+15V 生成-15V 电源。 我们使用 LTSPICE 对设计进行了仿真、并可根据要求获得结果。  

我们希望确认此设计配置。 附加了-15V 的 LTSPICE 仿真文件以供您参考。

我们还有另一个观察结果。 在数据表中、有另一种可生成-5V 电压的配置(图-15)、但我们无法通过 LTSPICE 仿真(使用 R1 20K 和 R2 102.644K)获得结果。 请确认此配置吗?  

此致、
Bijue2e.ti.com/.../_2D00_15V-LT1054_5F00_07Feb.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biju、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、对于您的问题、我很抱歉告诉您我们不支持 LTSPICE 相关问题、您可能需要使用他们的论坛来查看您的仿真问题。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon