This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:具有超级电容器的升压转换器、电压为1A、电压为5V

Guru**** 2505755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187904/tps61093-boost-converter-with-supercap-for-1a-in-5v

器件型号:TPS61093

你好

当输入电压为0 (由电容器供电)时、TPS6109是否支持5V 和1A 输出电流?

如果没有、您能否推荐替代解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IIya、

    您能否提供如下所示的更多详细信息?

    • 输入电容器的电容是多少?
    • 1A 输出的持续时间是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电容大小、我将由输出功率的持续时间定义。

    因此、所需功率为7秒、输出为700mA。

    我更喜欢使用类似这样的电容器(链接如下)- 3.3 F 至100 F最大工作电压- 3V

    https://www.mouser.co.il/datasheet/2/87/eaton_tv_supercapacitors_cylindrical_cells_data_sh-1608777.pdf

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    TPS6109的专家将在下周之前不在办公室、但他将在回来后尽快回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IIya、

    很抱歉、假日期间未收到此问题。

    我想检查当输出脉冲出现时、Vin 是否会被下拉至低于 UVLO。 因此、我需要以下信息、请帮助检查是否可用:

    • 两个输出电流脉冲之间的持续时间是多少?
    • 输入 电容器是否会充电至3V?
    • 在输出电流脉冲一个脉冲后、输入 电容器的电压将降低、恢复电压需要多长时间?

    此致

    Lei