您好!
我们正在尝试使用1节电池组创建一款产品、该产品将使用带 PD 的 USB-C 进行充电。 电池组的容量最大为20Ah。 我们需要能够报告电池剩余电量。 我们希望能够在设备运行时为电池充电。 目前、系统电压将为3.3V。 尺寸需要尽可能小(当然)。 我们还需要能够在无瞬时按钮的情况下关闭装置。
我们需要有关选择电池充电器、电量监测计、USB-C 控制器、PD 控制器等方面的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试使用1节电池组创建一款产品、该产品将使用带 PD 的 USB-C 进行充电。 电池组的容量最大为20Ah。 我们需要能够报告电池剩余电量。 我们希望能够在设备运行时为电池充电。 目前、系统电压将为3.3V。 尺寸需要尽可能小(当然)。 我们还需要能够在无瞬时按钮的情况下关闭装置。
我们需要有关选择电池充电器、电量监测计、USB-C 控制器、PD 控制器等方面的帮助
您好、Seth、
您可以利用我们的 TI 参考设计之一进行设计。 请参阅下面两个 TI 参考设计。
TIDA01627 (http://www.ti.com/tool/TIDA-01627)
PMP40441 (http://www.ti.com/tool/PMP40441)