LM5025的数据表显示、将 AGND 和 PGND 连接到尽可能靠近 LM5025引脚的位置。
PGND 似乎仅用于栅极驱动器。
因此、如果我在(OUTA) FET-S 和 Power-GND 之间使用电流感应电阻器、为什么 PGND 不直接连接到 FET?
CS1和 CS2相对于 AGND 仅为0.25V。 那么、AGND 和 Power-GND 之间的连接是否应靠近电流感应电阻器?
此外、AGND 和 PGND 之间允许的最大电压差是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5025的数据表显示、将 AGND 和 PGND 连接到尽可能靠近 LM5025引脚的位置。
PGND 似乎仅用于栅极驱动器。
因此、如果我在(OUTA) FET-S 和 Power-GND 之间使用电流感应电阻器、为什么 PGND 不直接连接到 FET?
CS1和 CS2相对于 AGND 仅为0.25V。 那么、AGND 和 Power-GND 之间的连接是否应靠近电流感应电阻器?
此外、AGND 和 PGND 之间允许的最大电压差是多少?
尊敬的 Eric:
我之所以在这个论坛上发帖、是因为数据表中的这一小部分。
该参考设计通过使用电流互感器而不是感应电阻器来避免我的问题。 该电流互感器放置在开关 FET 的高侧。
我使用感应电阻器的问题是、我需要大约20..50m Ω 的电阻。 但实际的感应电压包括感应电阻器和 AGND 引脚之间的走线。 这会增加另一个10..20m Ω、其中包含一个复杂(电感)器件。 栅极驱动脉冲被推过感应电阻器+迹线。 因此、栅极驱动器触发 CS1/CS2。
我的想法是从感应电阻器上移除栅极驱动脉冲、但这意味着20..50m Ω 以及 AGND 和 PGND 之间的布线长度。
现在、如果 LM5025引脚上的 AGND/PGND 连接是一项严格的要求、我认为没有解决方案、只能进行更大的重新设计。
此致
Matthias
尊敬的 M W:
感谢您的澄清。 我现在明白了。
是否确定是栅极驱动脉冲触发 CS1/CS2? 它可能是 MOSFET 导通。 MOSFET 的 di/dt 尖峰是众所周知的问题。
为了处理 MOSFET 导通尖峰、我们通常:
1) 1)在 CS 引脚上使用滤波器。 如果您已经有 RC 滤波器、是否可以增大该值以产生更多滤波?
2) 2)使用栅极电阻器降低 MOSFET 开关速度。 您是否拥有或能否引入栅极电阻器并缓慢增大该值(2、4、6...等)?
此致、
Eric
尊敬的 Eric:
我在 CS 引脚上已经有一个 RC 滤波器。 开关频率大约为 300kHz。 在 CS1上、我有10K/10pF。 在 CS2上、我有10K/10nF。 CS1和 CS2都被触发。
我目前没有栅极电阻器。 我在 PGND 的单独 PCB 布线上有 Power-GND。
我的布局目前可能不是100%最佳、检测电阻器靠近 CS1/CS2、有一些 PCB 路径可通往 LM5025-AGND/PGND 的另一侧。 根据 AGND/PGND 连接的要求、栅极驱动器和 CS1/CS2感应之间当前存在 AGND/PGND 路径。 我怀疑栅极驱动脉冲会提升该公共 GND。 因此、我的想法是从感应电阻器和 AGND 上移除栅极驱动 PGND。
我不确定是栅极驱动脉冲还是导通尖峰导致了这种情况。 但是、通过 MOSFET 的主电源路径受变压器电感的限制、栅极驱动脉冲不受限制。 那么、目前我怀疑是栅极驱动器。
此致
Matthias
您好、Matthias、
我们通常使用1k 和100pF-220pF 来过滤 CS 信息。 CS1:10K 和10pF 与1k 和100pF 具有相同的时间常数/中断频率。 CS2:10K 和10nF 是相当多的滤波、我想知道它将如何通过 CS2触发。
如果 MOSFET 漏极到接地之间存在任何杂散电容、则当 MOSFET 导通并对寄生电容放电时、电流感应会看到尖峰。 我已使用差分探头直接测量 CS 引脚电容器两端、以查看是否有足够的滤波。 您是否有差分探头、例如 Tektronix P6247?
了解确切的接地方案有点困难。 通常、从 AGND 中移除 PGND 是有道理的。 您应该为 AGND 创建一个岛(多边形覆铜)。 此外、为 PGND 创建一个单独的接地岛(多边形覆铜)、并连接输入电容器、PGND 引脚和感测电阻接地端。 最后、将 AGND 和 PGND 单点连接在一起。
此数据表 (第41页、第9.3节)提供了一个非常详细的反激式 PCB 布局示例(带图片)。 请注意为 AGND 和 PGND 使用单点接地连接。 此外、如示例中所示、最大限度地减小环路。
祝你好运、
Eric
尊敬的 Eric:
感谢您花时间帮助我。
我的设计在电流感应电阻器和星型 GND 点之间有一定的距离。 这似乎是问题所在。 我的电流感应电阻器靠近 CS1/2引脚、星型 GND 位于 AGND/PGND 引脚(在 LM5025的另一侧)。 链接的数据表中的设计的电流感应电阻器非常接近星形 GND。
我没有正确的差分探头。 但是、对于在 CS2 RC 滤波器上进行的测试、我用一个0r 电阻器(CS2至 GND)替代了 C。 这也会触发 CS2。 如果我在 CS2和 AGND 之间的 LM5025外壳上方缠绕了一根导线、则不会触发 CS2。 因此、我的 GND 在电流感应电阻器...的位置很差。
感谢你的帮助。
Matthias