主题中讨论的其他器件: TPS62A01、 TPS62743、 TLV627432、 TPS62840
大家好、
我想尝试 此处建议的设计 、但开关 TLV62568A 看起来不可订购。 自从4年前以来、我想知道该开关有没有替代模型、还是有更好的解决方案。
我想将连接到充电器的3.7V 锂电池的电压降低4.2V、并将 Lora sx1276的供电电压(1.8V 至3.7V)降至3.3V。 我 希望电池寿命的最高效率。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想尝试 此处建议的设计 、但开关 TLV62568A 看起来不可订购。 自从4年前以来、我想知道该开关有没有替代模型、还是有更好的解决方案。
我想将连接到充电器的3.7V 锂电池的电压降低4.2V、并将 Lora sx1276的供电电压(1.8V 至3.7V)降至3.3V。 我 希望电池寿命的最高效率。
谢谢你
您好、Zhod、
感谢您的参与、
我推荐 TPS62A01是我们的超值系列明星产品。 它提供 FPWM 和 PFM 版本。
请查找有关 TPS62A01 - TPS62A01数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 的更多信息
如果您需要进一步的支持、请告诉我。
谢谢、
此致、
莫赫丁。
大家好、Moheddin、
感谢您的回答。 如果我理解、我认为 TPS62A01的电流过高(1-2A)、 Lora 将在 0.2uA 至20mA 范围内工作、最大电流为120mA。
μA μ A 的静态电流是否足够好? 我期待更低。
谢谢
您好、Zhod、
如果您对 在较轻负载下具有较高效率的低静态电流感兴趣、我 推荐 以下 器件。
TPS62743 (1)、Iq = 360nA、Iout = 0.3/0.4A - TPS6274x 微型超低静态电流降压转换器数据表(修订版 B)
TLV627432、 IQ=360nA、Iout=0.4A - TLV627432低 IQ 降压转换器数据表(修订版 B)(TI.com)
TPS62840 (也采用 QFN 和 SOP 封装)、Iq=60nA、Iout=0.75A - TPS62840 1.8V 至6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器数据表(修订版 D)(TI.com)
TPS627432/3 (QFN)、Iq = 360nA、 Iout = 0.3/0.4A - TPS6274x 360nA Iq 降压转换器、适用于低功耗应用数据表(修订版 B)
TPS6280X、IQ = 2.3uA、 Iout=0.6/1A - TPS6280x 1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3 µA μ A IQ 降压转换器6引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装数据表(修订版 F)(TI.com)
如果您需要进一步的支持来为您的应用选择合适的器件、请告诉我。
谢谢、
此致、
莫赫丁。
您好、Zhod、
您是否需要我的支持? 请告诉我、如果您没有任何其他问题、可以通过单击 "已解决"来关闭该主题。
谢谢、
此致、
莫赫丁。
谢谢你莫赫丁!
您好、Zhod、
如果您需要进一步的支持、请告诉我。 现在、我要关闭这个线程。
谢谢、
此致、
莫赫丁。