请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1
您好:
我只想检查 BQ34Z100-R2和 BQ34Z100-G1之间的一个差异。 我检查了该规格、在 BQ34Z100-G1中、它规定感应电阻器的值通常在5m - 20mohms 之间、但在 BQ34Z100-R2规格中、它没有列出该典型值。 那么、BQ34Z100-R2不需要遵循这一要求? 感应电阻可以是1Mohm?
谢谢!
陈家