This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733Y 需要支持

Guru**** 2555050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934837/lm2733-lm2733y-need-support

器件型号:LM2733

大家好、

PFA..

我们已根据 WEBENCH 工具的参考设计测试了 LM2733电路板。
结果不符合要求。
输入电压:12V 直流
输出电压:36V、100mA
查找以下结果、
当我们增加电压步进电流时、电流不会根据效率而增加。

输入电压输出电流输入
9VDC 8.5 25mA
10V 直流9 41mA
11VDC 11 56mA
12V 直流11.5 55mA
13VDC 12 56mA
14VDC 11.5 40mA

当我们提供12V 直流直流电流时、第二件事会升至500mA、并导致 IC 损坏。
SW 引脚上的电压为1V。
根据 WEBENCH 工具提供的参考设计查看所有组件值。
请就此问题发表意见并给出一个解决方案。

等待您的肯定答复。

谢谢、

Tanvire2e.ti.com/.../0636.WBDesign5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    看起来器件根本没有切换。

    您能否共享电路板的布局? 您看到了多少个故障板? 您能轻松复制吗? 我提出这个问题是因为我想检查是否所有 IC 和外部组件都正确焊接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的支持。

    查找附加布局 PCB。

    首先、我开始逐步增加电压、但 IC Dint 通过所需的电流和电压获得升压。

    第二、我尝试使用直接12V 电流时、电流突然超过500mA、之后 IC 不工作

    我尝试过相同的两次。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    我没有找到 LM2733。 为什么此图片的左下角为空白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    U1 IC 为 LM2733YMF。

    左下区域是另一个原理图、我无法与您分享。

    剩下的是、如果您发现一些问题、请告诉我。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    在布局中、有一个与整流二极管 D1串联的电感器 L3。 升压转换器不接受这种情况。 您似乎没有遵循 WEBENCH 原理图。 您可以分享原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     根据我们的工作台工具、我们参考了随后随附的工作台设计

    查找随附的原理图。

    二极管 I 使用 ES1J 快速开关二极管。 根据您对 EMI 的建议、L3是铁氧体磁珠。 但是、我仍然保留了黑色链路、仅用于 IC 的功能测试。

    我们根据 LM2733XMF 开关频率1.6mHz 进行工作台设计、但我使用的 IC LM2733YMF 的开关频率为600kHz、因此参数是否有任何变化?

    e2e.ti.com/.../0844.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    请遵循 WEBENCH 推荐的原理图。 删除了 L3、C4、C6、C11。 它们将影响 LM2733的正常工作。 添加一个与上部反馈电阻器并联的82pF CF 电容器。 布局不好。 最好遵循数据表建议的布局。

    LM2733Y 开关频率为600kHz、电感器纹波更大、输出电压纹波更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    L3、C4、C11尚未连接、只需检查 IC C6的功能行为、即82pF 已与 Rupper 并联。

    请注意:我们希望在接下来的2到3天内对该板进行 EMC 测试、因此需要快速提供支持。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    建议将铁氧体磁珠放置在输出电容器之后。  

    您能否检查 SHDN、FB、SW 引脚电压? 奇怪的是、转换器没有切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    对于 BIA 电流、我已将 SHDN 引脚短路。

    刚刚检查了开关引脚的波形、600kHz 和35V 电压似乎正常

    无负载输出电压为0v、IC 会被加热并损坏。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    您能否共享 Vin、SW、Il、VOUT 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。

    我已经检查了 SW、Vout Vin 波形。 看起来是一样的

    输入电压为12V、输出电压也为12V、开关频率小于150kHz、这意味着 IC 根本不进行开关。

    已使用新 IC 检查。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tanvir、

    您是否检查了 FB 引脚电压?

    在您之前的布局图中、FB 引脚似乎与 GND 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    FB 引脚电压为600mV。

    在这两种情况下、我不会通过短接和51k 电阻器使 SHDN 引脚电压等于 VIN。

    FB 引脚未对地短路 I cross 已检查布局。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    FB 引脚电压为600mV 毫无意义。 根据您提供的原理图、上部反馈电阻器 R4为383k Ω、下部反馈电阻器 R2为13.3k Ω。 因此、如果测得的 Vout 为12V、FB 引脚电压应为12V*13.3k/(13.3k+383k)=0.403V。 请再次确认每个引脚电压是否正确测量。

    是否确定 R1已正确焊接? 另请检查 SHDN 引脚电压、否则 IC 始终处于禁用状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    经过多次测试和故障排除后、IC 工作正常。

    我通过 FB 网络13K 和370K 将输出电压关闭到仅36V。 没有负载电压的情况下为35V

    但是、当 IC 连接负载电流升至600mA 以上且 IC 受损时。

    有什么意见...?

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    正在等待您的回复。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    如果您发现 IC 在高负载电流下受损、这是因为布局不良。 当负载电流为高电平时、SW 引脚上的开关尖峰将非常高、这可能会损坏器件。

    请遵循建议的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    您能告诉我 PCB 布局布线有什么问题吗?

    其次、如何在 SW 引脚上保护尖峰?

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    以下是 LM2733的推荐布局。 如您所见、电源线迹非常短且宽、可降低 PCB 寄生电阻和电感。 您可以在数据表的第18页找到详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我已根据建议的布局再次测试了电路板。

    观察到的同一问题在电源开关接通至12V 后 IC 损坏。

    有任何建议...?

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    很遗憾听到这个消息。

    您可以共享布局吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    请查找随附 的布局 PCB。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    等待答复。

    第二件事是、我可以在 IC 的 SW 引脚上添加外部 MOSFET、以便我可以产生 MOSFET 漏极电压。 并且不会出现峰值问题。

    Thaks、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    您是否有任何同时捕获 VIN、SW、Vout 的启动波形? 因为您要在 Vin 引脚上施加12V 电压、而该器件的最大输入电压为14V。 启动期间输入电压是否存在过冲? 请先检查。

    在布局方面、我会说它比之前的布局要好、但仍然不是最好的。 请在发送错误信息之前、下次将其发送给我进行审核。

    Cout 不会放置在二极管 IC GND 引脚上。 但它可能不是 IC 故障的根本原因。 因此、我需要您帮助提供一些波形。 例如 Vin 启动、稳态波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我不能用“我”来展示所有的蜡像。

    SW 引脚显示的尖峰为600mV  

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    请分享 Vin、SW、Vout 的波形、否则我无法分析...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我尝试在启动时获得波形、但 IC 突然损坏。

    谢谢、

    Tanvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvir

    jusr 告诉您、Taht Zack 已不在办公室。 请允许我们在下周回复。 感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    您可以使用外部电源连接到 LM2733电路输入电容器、并将电源电压设置为大约5V。 以便为输入电压留出足够的电压空间。 然后检查输出电压是否正确。 探测 Vin、SW、VOUT 引脚波形并与我分享。