This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:VSYS 信号压降

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935454/bq24192-vsys-signal-drop

器件型号:BQ24192

大家好、

有两个问题需要您的帮助:

1、如果 BAT 未连接、则仅 VBUS (输入8V):SW 输出端将有一个开关(周期)电压输出。
但是、我们发现有周期性信号下降。

这种现象是否正常? 导致该信号的原因是什么?

请在下面提供当前观察到的寄存器值、您能告诉我们下面这两者之间的差异(红色)、谢谢。

寄存器设置1:

BCG_PWR_ON_CFG 默认值= 0x1Bh、实际值= 1Bh

 

寄存器设置2:

BCG_PWR_ON_CFG 默认值= 0x1Bh、实际值= 11h

 

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    VBUS (VBUS 引脚上的电压)= 8V

    IVBUS = 0.3A

    VBAT = N

    IBAT= N

    VSYS = 3.5V

    ISYS_0.15A

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ning、

    你有更新吗?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    SW 引脚或 SYS 引脚的波形还是其他的波形? 请参阅有关 d/s 典型波形的10.2.3应用性能图、如图48。 PFM 开关波形。

    2. BCG_PWR_ON_CFG 的默认值是什么? 请参阅表7。 器件寄存器的寄存器映射。

    谢谢、

    宁。