This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:IC 进入未知状态

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS22954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928899/tps61089-ic-goes-into-an-unknown-status

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS22954

大家好、

我们发现 TPS61089将在数百次重启后进入未知状态。

症状是:
输入电压:4.52V
VEN:3.97V
VOUT = 3.92V (异常)
VFB = 0.55V (异常)

www.youtube.com/watch

--------------------------------------------------

当芯片正常工作时、Vin 和 Ven 的时序似乎正常。

如果我继续使用探头来触发波形、我永远不会重复这个问题。

只有拆下探头、才有可能重现此问题、并且发生的可能性很小。

 

--------------------------------------------------

SCH 如下:

image.png

------------------------

请提供意见。

谢谢。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是一个升压 IC、因此处于禁用状态、此时 Vin=4.5V、Vo=3.9V。

    您在应用中的目标 Vout 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、
    https://youtu.be/4Sk0CmV8UrY

    请查看上面的视频链接、您可以看到 Vout 在时间0':42"时为3.92V、使能电压在时间1':10"~1':17"时仍为3.97V。

    在这种情况下,我测量的电压为:
    输入电压:4.52V
    VEN:3.97V
    VOUT = 3.92V (异常)
    VFB = 0.55V (异常)

    在同一电路板上、仅在数百个上电/断电后发生、每个电路板上都会发生此问题。

    在下面的 SCH 中,它显示:
    输出电压(升压器输出)设置为9.02V

    谢谢。

    Terry

    image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    未知状态表示 Vin 和 Ven 准备就绪、但 Vout 未升压到 I 设置的电压。

    正如您所说的、它似乎处于禁用模式、但 Vin 和 Ven 已准备就绪。

    如果您有任何意见、请告诉我。

    谢谢。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我想知道 EN 高电平的持续时间是否不够长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的快速回复。

    请参阅以下其中一个 NG 板的测量结果。

    EN 来自 TPS22954 PG (电源正常)开漏引脚、并通过100K 欧姆的电阻上拉至 TPS61089 Vin。

    因此、EN 几乎与 Vin 相同、但延迟很小。

    EN 高电平似乎不可能足够长。

    我 期待着你的建议,谢谢。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Terry 的更新。

    「其中一个委员会」   您是否意味着这种现象仅发生在某些电路板上? 如果是、我想这是由于焊接问题造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的意见。

    我们有1000个 PCBA、我们发现大约有20个 NG 电路板存在这种问题。 但是、在这20个 NG 电路板中、Vin 上电时并不总是出现此问题。

    很难说这是焊接问题。 无论如何、我将检查它是否是。

    正如您所说的、只有 EN 被禁用、Vout 将仅输出3.XV、我是否正确?

    顺便说一下、您是否会帮助检查 Cin、Cout、L 和补偿滤波器的组件值是否合适?

    VIN 为2.8V~4.5V、

    Vout = 9V、

    Iout =1.5A 最大值

    谢谢。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您可以发布原理图吗?  我找不到!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Booster.pdf

    您好、Helen、

    我已将 SCH 附加到该讨论主题中几次。 您的系统似乎删除了我所附的所有图片。

    现在、我以 PDF 格式附加了 SCH。 请检查一下。  

    谢谢你。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    原理图正常! 我很确定这是由于焊接问题造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    谢谢你。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、 
    我们收到了我的客户退回的20种有缺陷的产品。
    缺陷是 TPS61089有时无法正常工作、从而导致 VOUT 异常。 目前仍有50个类似这种现象的坏板,它们将一个接一个地产生 RMA。
    如果还包括这50个部件、则当前的缺陷率约为70/400。 我选择了其中的7个来重复进行开/关电源实验、并发现在数千个开/关中、
    其中两个可能会重复这种不良现象。 这两个单元均为 VOUT 异常、但此时 TPS61089的使能为高电平。

    为了验证是否存在焊接问题、我只对 R6引脚1和 GND 短路、然后将其释放。
    此时、两个坏板的 TPS61089 VOUT 恢复正常。 除了焊接问题之外、是否有任何可能的理由来解释这种奇怪的现象? PS:
    R6是电路图(SCHEMATIC1 _ Booster.pdf)中 TPS22954的 PG 引脚上拉电阻器。 顺便说一下、您可以在前面的讨论主题中找到 SCHEMATIC1 _ Booster.pdf。

    谢谢。

    Terry

    e2e.ti.com/.../6521.SCHEMATIC1-_5F00_-Booster.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供详细信息。 请将10nF-100nF 陶瓷电容器从 EN 引脚连接到 GND (PG 至 GND)、然后再次检查。

    我想知道它是否是由转换率过高引起的。