This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:器件在低电流时的性能

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935993/tps53316-performance-of-device-at-low-current

器件型号:TPS53316

你(们)好  

我们 计划   在设计 中使用 TPS53316。  我们的要求 是   

Iload 最小 值20mA、  

Iload 典型值 3.7A

I LOD 峰值为 4.8A

输出 电压为 3.7V   

 根据数据表、 " VVBST 和 VSW 高于2.4V、以确保为高侧栅极驱动器供电。" 如果   我们 启用开关 并在 此时启用负载电流 、您会感觉是否会出现任何问题  

1) 20 mA 或4.5 A  

请 建议    在轻 负载 运行时是否需要注意任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    如数据表中所述、这是一个限制、您只能在低负载下的 DE 和 HEF 中看到。

    在低负载条件下、当系统在断续模式(DCM)下工作时-> VSW=VOUT

    为了确保为高侧栅极驱动器提供适当的电源,您需要让 V_VBST - VSW > 2.4V。 这意味着在 DCM 下 VIN-VOUT>2.4V。

    当负载条件为20mA 且 VIN-VOUT<2.4V 时、您无法在 DE 或 HEF 下正确运行器件、您必须在 FCCM 下运行器件才能解决此问题。

    这对于4.5A 负载条件无关紧要。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我没有听到您的反馈。

    您是否在此处有任何后续问题?

    非常感谢

    此致、

    Dorian