This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:PMBus_CNTRL 的输入电压

Guru**** 1510070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194732/ucd9090-input-voltage-for-pmbus_cntrl

器件型号:UCD9090

您好!

在 V33DIO = 3.0V 时、我看到数字输入和输出的 VIH 具有最大规格。

这是否意味着我们在一个情况下可能需要高于3.6V 的电压才能达到高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    2.4V 或高电平就足够了。

    此致

    Yihe