This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:关于瞬时断电与放大器;嗡嗡声

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933053/tps2543-about-momentary-power-off-humming-noise

器件型号:TPS2543

您好!

我们将 TPS2543RTE 用于我们正在开发的产品之一,我们将其用于以下配置,我们注意到以下几点:

配置 "在负载检测启用的情况下为下游端口 BC 1.2充电":

CTL1 = 1

CTL3 = 1

CTL3 = 1

ILIM_SEL = 1

1.当连接了消耗2A 电流的非智能 USB 负载[不带 D+和 D-]或消耗1.5A 电流的移动设备时、它会开始充电、暂时关闭、然后再次开始充电。 为什么会发生这种类型的行为? 这是正常的吗?

2.当鼠标等低电流设备的电流消耗为0.3A 或健身带的电流消耗为0.07A 时,我们可以听到高频嗡嗡声,为什么会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Suhas SHESHACHALA"]关闭片刻,然后重新开始充电。

    您是否能够详细说明关闭意味着什么? VBUS 会下降吗? 您能不能在示波器上捕获此时的 DP/DM 线路和 VBUS

    对于问题2、我建议查看您连接到 TPS2543的电源。 TPS2543中没有会产生此类噪声的开关组件、因此我建议在此事件期间查看您的系统中的其他位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复、

    噪声、我将更深入地了解电源部分。

    w.r.t 瞬时关闭、下面是显示此行为的小视频的链接、请查看并希望您能有所作为。

    photo.app.goo.gL/FerFimyZm7UvXWBVA

    [即使移动设备已连接、此行为也会在每次连接时发生]

    谢谢、此致

    Suhas S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电流限制电阻器设置为什么? 过流事件可能会跳闸并关闭内部电源路径。  

    CTL 引脚连接到什么? 在充电模式之间切换会导致 VBUS 放电、因此请确保 CTL 引脚上的电压稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、以下是原因/解决方案

    1.嗡嗡声问题                                                                                                              

    据观察、TPS2543上低功耗负载时出现的嗡嗡声问题是由于输入电压过低所致、当输入电压增加时、该问题已得到解决。

    2.瞬时关闭问题                                                                                                      

    这是 TPS2543的行为特征、下面是第26页- 8.4.1 DCP 自动模式下 TPS2543数据表[SLVSBA6A–2012年2月–2016年10月修订版]中提到的说明。      "如上所述、TPS2543集成了一个支持上述所有 DCP 充电方案的自动检测状态机。 它以除法器1方案启动、但是、如果连接了符合 BC1.2或 YD/T 1591-2009标准的器件、TPS2543会进行放电、重新打开电源开关、然后进入 BC1.2 DCP 模式。 然后、它将保持该模式、直到器件释放数据线、在这种情况下、它会返回到 Divider1方案。 连接符合 Divider1标准的器件时、TPS2543将保持在 Divider1状态。 此外、TPS2543还将根据连接器件消耗的充电电流在分压器1和分压器2方案之间自动切换。 最初、器件会将数据线设置为 Divider1方案。 如果 TPS2543测量到大于750mA 的充电电流、它会放电、然后切换到分压器2方案、并测试外围器件是否仍以高电流充电。 如果是这样、它将保持在分频器2方案中、否则它会执行放电并将返回到分频器1方案。"

    谢谢、此致

    Suhas S