This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请为升压汽车 LED 驱动器芯片组选择芯片

Guru**** 2797795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930036/please-choose-the-chip-for-boost-automative-led-driver-chipset

主题中讨论的其他器件:TPS92691-Q1TPS92691

我正在寻找像 HV9912NG 这样的 IC、

我已经在 TI 网站上找到了所有芯片自动 LED 升压芯片。

例如 tps92691-Q1芯片组。

 tps92691-Q1非常好,但我们需要将多芯片组合在一起。

什么芯片具有此功能?

当这8个板(每个使用一个芯片 tps92691-Q1的板)连接在一起并充当一个板时,的同步

8个芯片非常重要

除了 tps92961-Q1的功能外、是否有芯片具有此功能?

James Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我很难理解您的问题。  您能为我们做更多的解释吗?

    8个芯片的 SYNC 意味着什么?  是要尝试同步开关频率、还是要尝试同步什么?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

     如您所知、对于大尺寸 LCD 模块、例如>=75Inch  

    需要使用多个板(一个板可为 LED 驱动器提供180W 电源)。

    在条件应用中、一个 TFT 模块有8块板同时工作。

    屏幕使用8块电路板。 如果电路板无法相互同步、则屏幕亮度将不同。

    因此、在这种应用场景中、需要有一种方法来使八个板以一致的方式工作。

    James Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    首先、TPS92691具有与 HV9912相似的功能、因此如果 HV9912为您工作、那么 TPS92691也将如此。

    我仍在尝试用"同步化"一词来理解您的应用...屏幕上是否有8个 LED 面板、每个驱动器的每个面板需要180W、您正在尝试调整每个面板的亮度、以便整个屏幕具有一致的亮度?  这种电流或亮度调节是同步的意思吗?  请帮助我理解这一点。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

     是的。 例如,我们要驱动98英寸屏幕的背光,

    我们需要大约8到12个独立板、每个板提供170W 的输出功率。

    。电路板独立工作如何实现每个电路板的输出开关频率、从而使光条的电流基本相同? 实际上、工业环境中的要求相对较高、否则会导致屏幕亮度不一致? 调光时出现闪烁、因此我们需要升压芯片在此应用场景中采取相应的措施。

    非常感谢!

    James Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    Tuan 离开办公室两天、因此他将在下周周二美国时间返回时回到您的家。

    在平均时间内、请提供 IC 级要求规格(例如 VIN 范围、VLED 范围、ILED、所需开关频率等)。

    对于 IC 之间的同步、有助于获得某种系统方框图、从而了解 IC 和 LED 灯串在面板中的排列。

    此外、它还有助于了解 IC 和 LED 灯串的物理位置。

    当您说"开关频率"并且指的是相同的光时、我相信您指的是光 PWM 调光频率、而不是升压开关频率。 是这样吗?

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet:

     Plesae 指以下电路和 IC 类型。

    现在、我们使用 HV9912NG 芯片组来实现这些功能。

    HV9912NG 中有两个问题。

     直流调光的最低亮度约为20%、我们希望 IC 的亮度可达到10%以下。

    (低亮度 是指总亮度,因此总亮度为3000lux,通过直流调光可以得到300lux)。

    2. PWM 调光有一些问题、需要仔细选择频率。

    频率是升压开关频率。 HV9912NG 的引脚8用于与其它多芯片组同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    正如我在上面提到的、您可以使用 TPS92691来完成您的设计。  如果您希望同步不同 TPS92691的开关频率、则可以使用第7.3.2节中的电路对其进行同步。  如果您的应用中的10%调光存在问题、您尝试使用的最高 PWM 调光频率是多少?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    正如我在上面提到的、您可以使用 TPS92691来完成您的设计。  如果您希望同步不同 TPS92691的开关频率、则可以使用第7.3.2节中的电路来同步它们。  

    如果您的应用中的10%调光存在问题、您尝试使用的最高 PWM 调光频率是多少?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

     PWM 可能在100Hz 至30kHz 之间。

    仅关注升压 IC 芯片组。

    此致!

    James Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:
     输出电压可以是100V?

    此致!

    Jame Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

     您需要支持三个问题

    最大输出电压可以达到100V?

    2.用于调光的 PWM 可以跟随芯片,我们使用100Hz 至30K PWM 进行调光。

    3.同步时钟需要使用外部 OSC?

    如果我们 将 TPS92691 RT 引脚的 RT 引脚连接在一起(例如12芯片组),SYNC 需要 额外的外部时钟信号,或者只需将12芯片组的 RT 引脚连接在一起?

    最棒的地方,非常感谢!
    James Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您将会遇到30kHz 和10%占空比下的 PWM 问题。  导通时间仅为3.3uF、这会导致打开 和关闭 PWM 调光 FET 以及电流采样时间出现问题。  您应该考虑 PWM 的最快速度大约为2KHz 和10%占空比。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

     您需要支持一些问题:

     TPS92691的同步时钟 可以是 TPS92691的 RT 信号 吗?

    如果我们将 TPS92691的所有 RT SYNC 信号 连接在一起,那么多芯片可以以相同的频率工作吗?  或者是否需要为每个芯片?提供一个统一的外部时钟信号

    2.输出电压可以达到100V?

    此致、谢谢!

    James Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您 必须提供同步脉冲。  请 阅读第7.3.2节中的振荡器同步数据表图19。

    2. 只要您没有任何超过器件绝对最大额定值的反馈、输出就可以为100V。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

     我有一些问题需要您的帮助。

    输出电压可以超过100V?

    2.同步需要外部时钟信号? 或者仅将 SYcn 引脚连接在一起(的 SYNC 引脚  

    多芯片 TPS92691)?

    BR &谢谢!

    James Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我已在上一帖子中回答了您的问题。  您需要了解...您将需要一个外部同步脉冲、是的、 只要您没有任何超过器件绝对额定值的反馈、输出就可以为100V。  

    谢谢 Tuan